欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

磨削砂轮的种类与优点

  • 2023.09.05 13:52:57
  • 米思米
  • 3976

·       研磨机用磨削砂轮

·       修复支架(修复手柄)

·       盘式橡胶砂轮    

·       带轴橡胶砂轮

研磨机用磨削砂轮

安装在桌面型(双头)研磨机上,主要用于金属磨削。


磨削砂轮的种类与优点


优点


·       采用双头研磨机或便携式研磨机,用手抓握工件进行加工。用于除毛刺、粗加工、重新研磨刀具等用途。

·       用于利用精密磨床(磨削专用机床)进行各种零件的精密加工、模具零件加工等。


磨削砂轮的种类与优点


修复支架(修复手柄)


磨削砂轮的种类与优点

优点


·       当砂轮磨平时,或是双头研磨机等设备上使用的通用磨削砂轮发生堵塞时,又或是表面变得凹凸不平时,可使用这种工具让砂轮恢复为正圆形,并清除掉堵塞物。

只需将刃口部位顶在研磨砂轮上,即可利用其摩擦轻松让砂轮的平滑面复原。


磨削砂轮的种类与优点



要点如下!

·   请确认适用砂轮的尺寸(mm)。

·(砂轮参考尺寸:砂轮直径150~500mm) 

 

【注意事项】

不可用于硼砂砂轮或金刚石砂轮。

 

小知识  磨削砂轮的标注方法

磨削砂轮的种类与优点

 

要点如下!

·   请根据工件材质相应选择磨料、粒度(#)。

·   请根据使用的机械相应选择尺寸(外径×厚度×孔径)(mm)。 

 

盘式橡胶砂轮

作为砂轮、橡胶、特殊基材的复合体,可用于各种磨削作业的柔性砂轮。


磨削砂轮的种类与优点

优点


·       具有柔软性,尤其适合于曲面加工。在具备充足的磨削能力的同时,也具备与砂纸盘相当的精加工和抛光能力。具有良好的耐用性和性价比。

·       柔性基材和橡胶可起到防止振动传递到作业人员手上的效果,从而可以减轻疲劳度。


磨削砂轮的种类与优点

 

·       由于砂轮与底座之间采用橡胶,因此吸收能力比传统的纸瓣或柔性砂轮更高,粉尘、灰尘、噪音、振动均极低。


磨削砂轮的种类与优点


要点如下!

·   请确认研磨用途及材质。

·   (金属、铝、不锈钢等)

·   请确认粒度(#)。

·   请确认安装使用的圆盘式研磨机。

 

带轴橡胶砂轮

这种砂轮依靠不锈钢刀柄实现高刚性,可在高转速下使用。

适用于低碳钢、半软钢等常规钢材。


磨削砂轮的种类与优点

优点


·       由于不易发生砂轮飞散现象,因此安全性和耐久性都更高。

·       与百叶轮不同,灰尘不易飞扬,有助于改善工作环境。

·       与常规的抛光产品相比,加工工序的应用范围更为广泛,可以高速完成从研磨到抛光的各种作业。

 

要点如下!

·   请确认研磨用途及材质。

·   请确认粒度(#)。磨削砂轮的种类与优点

·   请确认安装使用的研磨机。(安装轴径3~16mm)



 


 


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities